This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的设备过多

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490324/pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户遇到访问密钥问题。 请禁用与 CX 访问密钥关联的所有设备。

姓名: xuzhe LV
电子邮件帐户: 120232101012@ncepu.edu.cn

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    这是在工作中。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    客户是否可以在其他设备上安装该工具?

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    这已经完成了。 您可以要求用户再次尝试安装。

    谢谢!

    JC