This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:使用 PMP40766设计电源

Guru**** 2959840 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488832/pmp40766-use-the-pmp40766-to-design-a-power-supply

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件: PMP8740

工具与软件:

你(们)好

我们想设计一个电源,如下所示, PMP40766可以实现这一点

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex1:

    由于总输出电压范围需要介于0.1V 到50V 之间且10mA 到10A 之间、因此我建议使用更适合宽输出电压范围的隔离式直流/直流拓扑。 我建议使用 PMP8740作为参考。 您不需要如此高的功率、但与 LLC 相比、PSFB 拓扑能够提供更宽的工作范围(例如 PMP8740中的 PSFB 专为0V 至32V 而设计)。  

    https://www.ti.com/tool/PMP8740?keyMatch=pmp8740

    此致、

    Ben Lough