This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:错误(CRCOMM-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1489893/pspice-for-ti-pspice-for-ti-error-crcomm-12005-cannot-start-orcad-pspice-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、我已经安装了 PSpice 仿真器、但是当我尝试运行它时、会显示以下错误:
ERROR (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在上未找到无效许可证 许可证服务器。 更新许可证服务器配置、以包含 OrCAD PSpice TI 许可证。 
我不知道原因。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您是否要提供此文件?

    "C:\Users\{Windows_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会看到该文件 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您是否以该用户身份在此计算机上运行过 PSpice?

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这是第一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我遇到的问题与此处所述的问题相同。 你是否发现了如何解决它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、 该文件夹中有什么内容?

    C:\Users\{Windows_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall

    谢谢!
    JC