This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:磁通密度

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491211/tida-010054-flux-density

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

您能否请提供一些资源、说明如何为将耦合电感集成为漏电感的双有源电桥计算变压器的磁通密度? 是否根据初级侧电压和次级侧电压计算磁通密度? 还是普通的双极方波初级电压? 我不清楚如何为变压器设计计算该值、并且需要使用该值来确保我们具有可接受的磁芯损耗并且不会饱和。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。
    请直接联系 Payton。 该变压器由 Payton 为我们的应用设计。
    Payton 零件号为  61259.

    此致、
    Andreas