This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:Tina-TI 中的 UCC28710参考设计

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483406/ucc28710-ucc28710-reference-design-in-tina-ti

器件型号:UCC28710
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!  

  我尝试使用 UCC28710模拟反激式转换器。 我从德州仪器(TI)网站获得了 UCC28710 TINA-TI 参考设计文件。 我得到了仿真得到的不同结果。 DRV 信号不会产生脉冲来驱动 MOSFET。 请查看下面的结果。 您能否说明一下、为了使参考设计正常工作、我是否需要考虑任何因素?

我得到了以下结果。

德州仪器(TI)网站的预期结果与我的结果不同。  

您能否查看参考设计文件并告诉我? 这是参考设计。

e2e.ti.com/.../3364.slum539 tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    为 UCC28710和功率级发布的 Tina 模型、并且已经过全面调试。  我建议先运行未修改的模型以仔细检查结果。

     

    验证仿真是否有效后、请查看电感器、电容器和电阻器的初始值集。  为避免在模拟时出现收敛问题、需要修改这些初始条件。  不过、您可以开始查看它们是否起作用。  但是、如果需要修改、则这些条件通常是与该测试条件下的预期状态大致相同的。  

     

    我建议使用 UCC28710 Excel 工具进行纸质设计、可以通过以下链接找到该工具。  使用建议值+/- 5%范围内的元件。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC590

     

    下一步是修改工作模型。  您必须更改变压器的匝数比、输入和输出电容器以及电流检测电阻器。  我认为必须将 VS 电阻分压器更改为辅助绕组。  然后运行仿真、我相信您会获得更好的结果。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试运行  UCC28710的未修改模型 、但无法正常运行。 我得到了以下结果。 我获得的结果与示例中所示的结果不同。 请将 UCC28710的工作模型发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实降低了瞬态模式、并确认了您观察到的输出不会出现特写。

    我必须向 PSpice 团队报告此情况、看看他们是否可以为您修复。

    https://www.ti.com/lit/tsc.slum539

      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI PSpice 团队。

    Nasir 报告说、未经修改、发布的 UCC28710 Tina 模型无法正常工作。  我确认这种未修改的模型不会产生和输出电压。

    https://www.ti.com/lit/tsc.slum539

    您的团队中是否有人对此进行调查并解决 Nasir 的问题?

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法判断 TINA 模型有什么问题、它是加密的。

    PSpice for TI 中的仿真如下所示:

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Tina 模型获得的结果不同。 请检查 Tina 模型

    https://www.ti.com/lit/tsc.slum539

    请告诉我如何解决 Tina 模型的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasir:

    您是否按照原理图中的说明进行了操作?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jc zu、

       是的、我按照原理图中的说明进行了操作。 但结果不同。 我得到了以下结果。

    谢谢