This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:无法将 LM5118网络工作台文件导出到 Altium

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481959/lm5118-unable-to-export-lm5118-web-bench-files-into-altium

器件型号:LM5118
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已为其中一个应用选择了 LM5118、并且已经执行了 Web 工作台仿真、但当我尝试将 Web 工作台仿真文件导出到 Altium、Orcad、TINA-TI 时、发现了随附图像中所示的问题。 请为我们提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚在我的电脑上尝试过、无法看到问题。

    可以重试吗。 这可能只是一个临时问题。\

    如果仍然不起作用、请分享您的 Webench 设计、以便我尝试用它重现设计。

    (还请告诉我您使用的是哪种浏览器)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,斯特凡!!

    我可以 从 Web Bench 导入.WBX 文件。 但.WBx 文件 无法导出到 Altium 工具、因为 Altium 工具需要一个.schdoc 文件

    您能不能就这个问题提出一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我将这一点转发给我们的 Webench 团队进行进一步调查。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivakrishna:

     

    我们可以重现该问题。 我们正在努力确定这种情况的根本原因。  我们将能够在 本周结束时了解更多详细信息。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivakrishna:

    在出口方面观察到的问题现已解决。 如果问题仍然存在、请 尝试使用不同的浏览器 、并 返回我们进行任何进一步的查询。

    谢谢。此致、

    Umayal