This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法下载许可证文件

Guru**** 2568455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490924/pspice-for-ti-license-file-could-not-be-downloaded

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我遇到同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    请共享此文件:

    "C:\Users\{Windows_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。 当我尝试完成安装时、会显示无法下载许可证文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3835.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有同样的问题。 @ 您能否确认这是否是更一般的问题、而不是一个用户的计算机的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能更笼统。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到了与其他许可证文件下载问题相同的问题。 Cadence 许可服务器(cdsplicwc.cadence.com)正在响应 Ping 查询、因此至少它是在线的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请尝试再次运行 PSpice for TI、以查看是否可以检索许可证文件。 我听说有一个服务器中断。 如果未运行、请重新安装。

    谢谢!
    JC