This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00299:TIDA-00299的 SPI 使用

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492066/tida-00299-spi-use-of-tida-00299

器件型号:TIDA-00299

工具与软件:

ALL HI

查看 TIDM-000299的设计指南、我可以看到表3中列出的两种 SPI 速率:16MHz (从站)和48MHz (主站)。

对于在 SPI 硬件设计中使用如此高的速率、需要注意哪些事项? 例如 PCB 设计、EMC 等 TI 具有有关此设计的说明? 谢谢你。