This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:设计中采用并联电容器或串行电容器。

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491752/lm5176-in-design-are-capacitors-in-parallel-or-serires

器件型号:LM5176

工具与软件:

我想了解一下  LM5176PWPR 电源设计器原理图中的 CBULK 电容器和 Cin 电容器。

   

看起来它们是串联的。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donald、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我假设您的意思是电容器上的信息 (例如 QTY =2 )-这意味着2个电容器并联。

    另外、CBULK 和 Cin 是并联连接的。

    此致、

     Stefan