This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:400V 运行

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491783/pmp41037-400v-operation

器件型号:PMP41037

工具与软件:

您好!

对于测试报告中在400V 下执行的测试、 是否仅对 DNP R34、R43和 R44进行了更改以启用 FB 工作并短接预充电继电器、或者是否为这些测试进行了其他更改(例如变压器)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R34、R44、R21和 R45;

    如果您尚未安装 R23、R43和 R46、请执行上述操作。

    继电器是可选的、只要它工作。

    无需更改变压器。