This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010249:TIDA-010249仅 Gerber 数据层

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1487915/tida-010249-tida-010249-gerber-data-2layers-only

器件型号:TIDA-010249

工具与软件:

嗨、团队、

您好!
您可以花一些时间确认该问题并向我提供一些建议吗?

一位客户来到这里询问问题、如下所示。

能否分享此参考设计的正确光绘数据?

我正在查看该 PCB 的 Gerber 文件、我注意到在 Gerbe 中提到了4层(具有2个内层)、但在设计文件中找不到它。

您是否愿意建议任何解决方案?

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442400/tida-010249-inquiry?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-010249%20gerber#

此致、

Frank。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。 我们团队的专家目前正在休假、我们可能还需要一些时间来提供详细的回复。 我们会尽快与您联系。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Donna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、我们很快将在 TI.com 上更新 Gerber 文件包。  

    感谢您的耐心。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    谢谢你。

    但客户 下载了所谓的"更新文件"(版本:2025-Mar-20)、仍然缺少2个内层。 您会仔细检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您提供反馈。 我仔细检查了一下、你说得对。 它与我们 Altium 工具中的命名问题有关。 很抱歉给您带来不便。

    我现将更新后的光绘文件附加到这篇文章中。 如果可以、能否提供反馈? 如果可以、我们将再次更新 TI.com:-)

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerber: e2e.ti.com/.../0285.Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas、ñ a

    感谢您的更新。

    此致、

    Frank