This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:lm25037

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491111/lm25037-lm25037

器件型号:LM25037

工具与软件:

您好:

抱歉、我欺骗系统:我是通过点击客户帮助链接进入这里的...但除非我输入一个器件号、否则您无法通过此门...

过了一小会儿、我便获准下载 PSPICETI。

执行了该操作。

现在、我不知道为什么找不到"许可证文件/服务器"。

当您安装付费版的 Cadence 时、就会发生这种情况。 这是在一年中的任何时候,一件很难解决的事情。

我现在该怎么做?

Thnx 寻求任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您安装付费版 Cadence、并且从 Cadence 购买、则需要联系 Cadence 获取安装说明和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我获得了安装 SPICETI 的批准。  

    它来自 TI。

    因此、当...seems Cadence 正确下载 TI 版本时、遇到"许可证文件"TI 版本的点击竟令人惊讶。

    它应该是纯粹的 TI Play。

    供参考

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要创建一个 E2E 线程才能提出此 PSpice 许可证问题、您需要使用适当的标题、LM25037在此处主导您的线程、但我们仅支持 LM25037相关芯片和应用、但不支持您需要从不同团队获得的 PSpice 许可证。

    使用从 TI 购买的 E2E 的标题(如 PSpice 完整版本)、但显示许可证问题不要提及特定器件型号、因为它会直接指向没有人知道如何修复 PSpice 许可证问题的产品线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法从客户 PC 执行此操作...但让我重试。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需像您一样创建一个新的 E2E 主题、但标题不同。