This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:更改输入电压和输出电流的设计参数

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490996/pmp6712-change-the-design-parameters-of-input-voltage-and-output-current

器件型号:PMP6712

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我从事混合燃料电池控制单元的设计。 我对 PMP6712的参考设计感兴趣。 对于 我的项目、我有以下要求-

Vin (min)(V)= 24V

Vin (最大值)(V)= 48V

VOUT (标称值)(V)= 50V

Iout (最大值)(A)= 36A

输出功率(W)= 1760W

从 PMP6712的设计参数中可以看出、我只需要调节输入电压和输出电流。 您能否建议修改 PMP6712以符合我的项目要求所需的更改?

请告诉我应更换哪一个 FET 以达到所需的输出电流和功率级别。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

Aiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在对此进行调查、如有答案、将发布。 谢谢!