This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:L4和 L5的重要性

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1493096/tida-01606-importance-of-l4-and-l5

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

尊敬的团队:

您能 在设计中分享 L4和 L5的重要性吗? 为什么需要他们、如何选择他们?

谢谢!

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您需要共模扼流圈来降低噪声。  在原理图中、您可以看到关于衰减目标频率(60Hz 和200kHz)的注释。

    我们预计需要衰减开关频率谐波/噪声。  对于 CISPR 25、相关频带从150kHz 开始。

    如果您需要定制扼流圈、我建议与 Bourns 等供应商合作。  

    开尔文