This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:我想查看 TL494的 LTSpice 仿真

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490715/tl494-i-want-to-check-in-the-ltspice-simulation-of-tl494

器件型号:TL494

工具与软件:

大家好!

更新到 LTSpice24后、我遇到 TL494仿真错误。
我在在线提供的模型基础上进行了以下更改:

第6行:
V§DT N007 DTC 0.12
更正为
V1 N007 DTC 0.12

第11至13行:
A4 0 OC 0 N008 0 0 N006 0且 Vhigh=4.8 td = 50n
A5 0 N004 0 OC0 0 N010 0和 vhigh=4.8 td = 50n
E1 OC 0 OC 0 1

更正为
A4 0 020 0 N008 0 0 N006 0且 Vhigh=4.8 td = 50n
A5 0 N004 0 020 0 0 N010 0和 Vhigh=4.8 td = 50nE
1 020 0 OC 0 1

我确认这些变更适用于 LTSpice24。
有关更多详细信息、请访问博客。
blog.livedoor.jp/.../51648217.html

如果它的工作方式与原始 TL494有所不同、请随时告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不支持 LTSpice。 这种努力是由您自己完成的。

    我们支持 PSpice for TI 和 TINA TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 GitHub 获得了这个模型、让 AI 来确定它的设计用途。 事实上、它是针对 PSpice 的。 有趣的是,它也适用于 LTSpice24。 因此、我认为上述修改可能对 PSpice 用户有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同样、我们不支持 LTSpice。 我们支持 PSpice for TI 或 TINA TI。 您可以从 TI.com 下载 PSpice for TI 和 TINA TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我正在申请下载 PSpice for TI。