This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491862/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好:

因为 大家期待看到不同型号的控制器芯片、所以我尝试运行 TI 的 PSPICE。

获得下载批准后、安装完成后、启动程序将为我提供"未找到许可证文件"。

我注意到、这方面总是有问题。。 人们在这个论坛上写

这里的修复方法是什么?

我已运行"connection" gig:Successful。

现在怎么办?

感谢您在此问题上提供任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是常见问题、我也遇到了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已修复的服务器中断。 请尝试运行 PSpice for TI、看看它现在是否起作用。 如果未运行、请重新安装。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo 您好:

    相同!

    没有找到许可证服务器。它看起来如此快,我可以打赌启动甚至不会搜索它。

    让我尝试卸载并重新...

    然后它可能会接起远程服务器。

    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装完成了!

    Thnx。

    您可以关闭帖子。