Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
工具与软件:
您好!
我有几个与 TIDA-01606开发板的更新原理图相关的问题。
- 我看到大家在 PCC 电压测量 E7上从非隔离式感应差动放大器更改为隔离式电压感应电路。 您能解释一下原因吗?
- 用作 Y-cap C77、C78、C79的电容器的额定电压仅为630V。 这是由电容分压器电抗@ 60Hz 导致的吗?
- IsoM5-275-B-L2上的 NTC 分压器和基准的用途是什么? 为什么您没有使用额定电压为525V 的 MOV 而是串联使用了275V 的 MOV?
- 为什么 要创建一个中性 AEF_CHK_N、V_PCC_N 和 V_SN_N、而不是为 GRID_GND 提供单个电容器?
- C458、C459、C260您的设计中是否采用了这些交流热环路电容器? 如果是这种情况、那么为什么 VDC+和 VDC_MID 上没有这两个电阻?
- U54不在之前的设计上。 这是否有助于改善 CLK 的分离、以确保时序与从霍尔效应传感器接收回来的数据更一致?
- 我假设 C67、C71、C72、C73、C75、 C76用作 V_SN_N 的中点和虚拟中性点之间的交流耦合电容器
谢谢!
-Noah