This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01558:D4和 R19用于 TIDA-01558

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01558, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492862/tida-01558-what-are-d4-and-r19-used-for-in-tida-01558

器件型号:TIDA-01558
Thread 中讨论的其他器件: TPS43060

工具与软件:

嗨、团队:

客户想知道 D4和 R19用于 TIDA-01558吗?

尤其是 R19、TPS43060没有这个电阻器。

您能说明其用途是什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:
    有任何意见吗?