This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054 EVM 是否可用

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1493322/tida-010054-tida-010054-evm-available-or-not

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

尊敬的团队:

    我们想购买 TIDA-010054 EVM。 我是否可以知道该 EVM 是否可用?

谢谢你  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的咨询。 TIDA-010054不能订购、因为它不是 EVM、而是参考设计。
    我们提供原理图、物料清单、Gerber 文件和 Altium 数据库。 这些文件可用于重建。

    此致、

    Andreas