This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410EVM:主要安装程序和库更新程序

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410EVM, DS560DF410, DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488848/ds560df410evm-main-installer-and-libraries-updater

器件型号:DS560DF410EVM
主题中讨论的其他器件: DS560DF410

工具与软件:

您好,我们的以太网有源电缆项目正在评估 DS560DF410EVM。 您能否•为我们共享主安装程序:TI-DS560-Latte_V0p2.exe 和库更新程序:TI-DS560Lib_V4p0.exe 安装程序以使用 DS560DF410EVM。

另外、请分享 DS560DF410的完整数据表、以用于开发我们的有源电缆项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您对此的深入了解。  我在研究这个。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    这方面有任何进展吗? 何时可以为我的团队发布安装程序和更新程序以使用我们在1个月前购买的 EVM?

    谢谢和 BRS、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    基于我们的理解、Chrontel 计划在系统中使用 EVM、但没有计划在系统中设计 DS560DF410。  是这样吗?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但不完全正确。 我们购买此 EVM 是为了首先构建我们的测试系统、如果它运行良好、最终我们将向客户介绍并推广采用 DS560DF410或 DS560DF810的一些参考设计。

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是否有可能共享您的测试系统和参考设计的方框图以便我们更好地了解应用?

    欢迎随时通过 E2E 私人消息分享。

    谢谢!
    Drew