This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31210:申请演示

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, PMP31210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494367/pmp31210-request-demo

器件型号:PMP31210
Thread 中讨论的其他器件:LM5143-Q1、

工具与软件:

大家好、团队成员:

希望一切都很好。

我的客户是 ATECH、他们目前正在设计48V 系统、并选择了 LM5143-Q1。 您能否提供 PMP31210的演示板?

BR、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨链接、让我们离线讨论...