This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010231:TIDA-010231

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010231, TIDA-010955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1493919/tida-010231-tida-010231

器件型号:TIDA-010231
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010955

工具与软件:

我正在为现场的 PV 系统寻找电弧故障监控和/或记录工具。 电弧故障是令人感兴趣的,我不能坐在那里一个星期交换弦试图幸运的电弧发生时,我在那里。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。  
    您可以使用修改版本的 TIDA-010231或更新版本的 TIDA-010955。 这些参考设计可以检测电弧、并且您可以修改软件以仅在检测到电弧时记录测量的电流。

    此致、

    Andreas