This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:图腾柱 PFC 逆变器模式的工作逻辑

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492935/pmp23338-working-logic-for-inverter-mode-of-totem-pole-pfc

器件型号:PMP23338

工具与软件:

您好!

我目前正在开发一个3.6kW 图腾柱 PFC、它可以实现从电网到车辆和从车辆到电网的双向电力流动。 PFC 用于分别在对 EV 电池充电和放电时将交流电转换为直流电和直流电转换为交流电。 我以前没有从事 PFC 工作、因此我需要以下方面的帮助

  1. 是否有 Simplis/ PSpice/ Tina SPICE 仿真文件?
  2. 我想在不使用微控制器的情况下控制图腾柱 PFC、如何使用比较器等元件进行控制 我如何控制高频和低频桥臂的开关。
  3. 当 PFC 以交流/直流和直流/交流的方式工作时、如何更改开关?开关图是如何确定的。

此致、

拉胡尔·甘地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1、我们有 PLECS 模型:https://www.ti.com/tool/PMP23338

    2、我们仅拥有基于微控制器的图腾柱 PFC、我们没有基于元件的解决方案。

    3、现有的 PMP23338代码不支持动态交流/直流开关、需要修改代码才能实现该功能。

    此致、

    Bosheng