This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:有关 OBC 原型中 EMI 滤波器设计的咨询

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494938/pmp22650-inquiry-regarding-emi-filter-design-in-obc-prototype

器件型号:PMP22650

工具与软件:

您好!

我目前正在审查 PMP22650 OBC 原型参考设计的 EMI 滤波器设计、并对其确定/计算以及有源滤波在原型中的应用存在疑问。

请您确认是否  EMI 滤波器 设计已经考虑了中的减少 功率密度 而获得的 如下所述的有源滤波: https://www.ti.com/lit/ab/snvaa72/snvaa72.pdf?ts = 1740995032060&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ? 还是目前设计的滤波器尺寸是否未考虑有源滤波方法、以及实施此有源滤波方法是否仍可以将尺寸减小5倍? 我还能在哪里找到、或者有人知道 PMP22650原型中所用 EMI 滤波器中的元件是如何确定/计算的吗?

感谢您对此事的见解、并期待您的答复。

此致、
TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们最终在此设计中没有使用有源 EMI 滤波。

    EMI 元件是通过查看其他类似设计和相应地确定滤波器尺寸来确定的。 在这样的设计中、共模 EMI 是最需要满足的具有挑战性的部分。 但是、使用方程式或模型来预测共模 EMI 通常是不现实的。 因此、我们倾向于更多地依赖历史成功满足要求的类似设计。