This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:415Vac 至1200Vdc 电源转换器

Guru**** 2561350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494393/tida-01606-415vac-to-1200vdc-power-converter

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

我想设计一个接受415VAC 输入、输出1200VDC 的电源转换器。 为了实现这一目标、请向我提供我可以使用的任何设计参考、我们将非常感谢您提供文档和设计注意事项。 两个 IC 来实现这一点。 指导我完成启动此项目的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  任何人都可以帮助我进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、如果您想要运行原型、则应更改以下组件:

    • 1200V SiC FET 至1700V SiC FET
    • 650V SiC FET 至900V SiC FET

    此外、您需要更改无源器件、例如电解电容器。

    谢谢

    此致

    Riccardo