This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:调制方案

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1482516/tida-010054-modulation-scheme

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户询问我们 为双有源电桥控制实施的 TIDA-010054参考设计调制方案。  使用三角调制还是梯形调制?

谢谢!  

BR、

阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我们使用相移调制、这会在引线电感器中产生梯形电流波形。
    我们实施了单相移调制和扩展相移调制。 设计指南中提供了详细信息。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的反馈! 我收到客户关于以下问题的跟进问题:

    是否有针对 DAB 的单独设计文档或应用说明、或者可用的 DAB 设计文档仅在设计指南中的第2.3节中提供?

    在设计指南文档中、提到了用于计算转换器 Cout 的 DeltaQ 的 MATLAB 脚本、我们能否与客户分享该脚本?

    谢谢!  

    BR、

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    有任何相关更新? 此外、如果我们对梯形和三角调制进行了任何研究、还有我们团队提出的另一个问题吗?  

    谢谢!  

    BR、

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    很抱歉耽误您的响应。 我们这边没有其他文件。  
    我建议使用我们提供的模拟板来探索不同的调制方案。
    我们没有对相移调制和峰值电流调制进行比较。

    我没有提到的 MATLAB 脚本、因为这是针对之前团队针对电路板的第一个版本计算的。
    由于我们已在最新版本中更新为"薄膜电容器"、因此该部分并非100%最新。 我很快就会更新。
    强烈建议您使用我们提供的仿真板来估算所需的输出电容。

    此致、

    Andreas