This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010230:如何同步更多 AFE

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMK04832, TIDA-010230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494720/tida-010230-how-to-synchronize-more-afes

器件型号:TIDA-010230
主题中讨论的其他器件:AFE7950LMK04832

工具与软件:

您好!

我的客户有一个关于 toda-010230的问题。
在 TIDA-010230中、LMK04832可生成多个设备时钟和频率参考、并将其分配到两个 FPGA 并牵引 AFE7950。
但他们的应用是相控阵天线、并希望同步~40个 AFE7950、因此一个 LMK04832无法驱动所有 FPGE 和 AFE 的如此多的器件时钟和频率参考。
AFE 可能会有这样的情况、它们如何同步所有 AFE? 请告知他们一些可能推荐的配置示例。

此致、

K.Hirano