This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951QPWRQ1变压器设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1496033/ucc28951-ucc28951qpwrq1-transformer-design

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好!

   我们使用 We Bench 为其中一个项目设计了500W 的相移全桥电路。

在设计中、我们定制了变压器、但无法确定变压器的细节来安排原型(我们有电感细节和电阻、但没有 其中未提供绕组详细信息、对 NS1至 Np=58.015m、NS2至 Np=0.058进行了一些说明)

任何人都能支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    通常、在设计电源参考设计时、我们并不是设计内部的磁性元件。  我们将计算匝数比和变压器电流、并采用磁性制造商、如 Wurth 设计、介绍要在设计中使用的变压器。

    https://www.we-online.com/en

     

    在下面的链接中、您将找到一个应用工具、此工具将使用 UCC28951完成 PSFB 的分步设计过程。  这里有一个指向 Excel 工具的链接、该工具使用相同的计算。

    这些工具将计算变压器匝数比、磁化电感以及变压器峰值电流和 RMS 电流。   此信息可用于发送给磁性设计公司、以便为您设计定制磁性元件。

     

    如果您想自己设计磁性元件、我建议使用 MAG-inc 作为资源。  他们提供了许多有关如何设计变压器的应用手册、可支持您进行磁性设计工作。

    https://www.mag-inc.com/

     

    此致、