This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:设计

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1495963/tida-010054-design

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

您在这里提到了可在90度处进行最大功率传输

您已选择23度、能否详细介绍如何选择相移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    方程的基础知识

    将产生如下所示的曲线:  

    我们可以看到最大功率传输发生在90度。
    选择较小的23度值有两个原因:

    1.降低输出电压。 正如我们在公式中所看到的、较低的输出电压将降低最大输出功率。  
    因此、为了在350V 输出电压下实现10kW、需要34度的相移。

    2.优先选择保持在功率传输曲线的线性部分。 这使得控制更容易。  

    此致、

    Andreas