This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(ORCAP-15052)

Guru**** 2932000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494240/pspice-for-ti-error-orcap-15052

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我找不到在哪里提交 TI PSpice 的错误报告、所以我来写一篇文章。

我遇到了 本期中提到的同样问题。 在仿真之间会随机发生它。

在会话日志中出现问题:

info(ORNET-1169):无法打开属性映射文件:devparam.txt。 要解决此问题、请确保 PSpice.ini 位于正确的位置。 之后、检查仿真设置中的 Library Path (库路径)包含 /tools/pspice/library 路径、然后再次创建网表。

但所有路径似乎都是正确的:

除了他们没有。 空格符号不正确。

请参阅随附的 txt 文件。

e2e.ti.com/.../pspice_5F00_error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的计算机上有该目录、请从文件管理器中复制路径并将其粘贴到 PSpice for TI (替换现有目录):

    如果您没有、只需从库路径中删除即可。  

    -jc.