This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:12V 输出变压器设计规格、采用 E16/8/5核心 N87材料

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1493463/lm25180-q1-transformer-design-specifications-for-12v-output-using-e16-8-5-core-n87-material

器件型号:LM25180-Q1

工具与软件:

适用于 mHEV 应用的 PSR 反激式直流/直流转换器变压器设计

上面的链接中、该设计包含12V 输出的变压器设计信息(包含匝数、测量仪表和间隙信息的 EP7内核)

我使用的是 E16/8/5采用 N87材料的铁氧体磁芯、因此我想使用此铁氧体磁芯(E16)和材料设计变压器。

是否可使用此磁芯和材料有任何详细信息、如果可、是否可提供有关变压器绕组规格的任何详细信息。 用于12V 输出(匝数、线规、磁芯间隙厚度)

我已经尝试使用绕组比为1:1的这种 E16磁芯、使用34 swg 铜线17匝初级和次级、电感系数(Al 值)、间隙为120nH。

但我没有获得所需的输出。 我有时会获得不良输出、有时是1.5V、有时是2V 等。 此输出会随输入电压而变化、当输入达到13 V 左右时、输出达到大约63 V、IC 损坏。

我实现的电路与上述链接中的电路相同、只是变压器不同。

对于初级侧的12V 电压、我使用的反馈电阻值为124千欧、复位电阻值为12千欧。  

对于我目前设计的所有变压器、IC 都会损坏。

我认为原因是由于变压器设计不当、您能帮助我设计一款采用 E16/8/5磁芯和 N87材料的12V 输出变压器吗?

(匝数、线规、芯间隙厚度)  


谢谢、此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们从2025年3月27日开始就一直关注我的问题。 我尚未收到回复、我非常感谢您提供任何见解或指导。 期待您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arcana:

    在变压器设计方面、我们与两家供应商合作:WE 和 Coilcraft。 它们可以为您提供有关 DCM 中反激式转换器的变压器材料(DS 中未提供)的更多详细信息。 在下方可看到我们从这些供应商处为 EVM (评估板)使用的 PN。

    单输出 EVM: LM5180EVM-S05评估板|德州仪器 TI.com

    10V<VIN<65V、Vout=5V、Iout=1.2A

    双输出 EVM: LM5180-Q1双输出 EVM 用户指南(修订版 B)

    10V<VIN<65V、Vout1=15V、Vout2=-7.7V、220mA

    谢谢你