This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22165:排序不符合 AMD Versal 要求

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22165, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488619/pmp22165-sequencing-doesn-t-match-amd-versal-requirements

器件型号:PMP22165
Thread 中讨论的其他器件: TPS650861

工具与软件:

您好!

我正在考虑在我的 Versal 电源管理设计中使用 TPS650861 PMIC IC。 我找到此 PMIC 是因为它用于 Versal 电源参考设计(PMP22165)。

我发现原理图设计中遵循的 Versal 电源时序不正确。 上电顺序不符合 AMD 的要求。 我还注意到、在 EVAL 模块的测试报告中未报告断电序列。 从这个设计来看、我认为此设计也不符合 Versal 断电时序控制要求。 遍历断电时序必须按照与上电序列相反的顺序完成。  

能否说明此评估板的预期用途? 它是为不同的 FPGA 设计的吗? 如果它是为 Versal 设计的,正如广告所说,有人能解释为什么该序列不符合 AMD 的要求吗?  

谢谢!

Ryan Larson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、目前正在对此进行调查、如有可用、将发布答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、很抱歉这里出现延迟、因为我们不得不做一些挖掘工作。 看起来是团队为 Versal XCVC1502设计的。 这是否与您在设计中使用的 AMD 器件型号相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Versal XCVC1502具有与我正在使用的 Versal 器件相同的上电和断电时序控制功能。