This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:CLLC 输出电容、有源 EMI 滤波器

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1493842/tidm-02013-cllc-output-capacitance-active-emi-filter

器件型号:TIDM-02013

工具与软件:

您好!  

我对7.4kw OBC 有2个问题。  

1.您是否有有关 CLLC 级输出电容器尺寸的计算方法或文档? 600µF 看起来非常大。 在我执行仿真时、2µF 到10 µF 就足够了。  

2.我们注意到原理图中包含一个有源 EMI 滤波器。 是否有与此器件相关的一些文档/实现? 我的团队有兴趣尝试/测试此功能。  

此致、

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wout:

    根据纹波电流选择的输出电容。 只要您选择了可支持 RMS 电流的电容器、该值就会非常低。

    2.对于有源 EMI 滤波器、我推荐查看下面的器件。

    https://www.ti.com/power-management/power-supply-filter/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darwin、

    感谢您的回答、但您能否更详细地介绍纹波电流计算? 在计算 RMS 电流时、使用的2个陶瓷电容器(B58031I5105M062、Irms=11A)似乎已经足够了。 此外、2个陶瓷电容器可以处理2个电解电容器(ALA8DA301CF500、Irms=4.8A)的两倍 RMS 电流、 因此为什么仍然使用电解电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wout、这种差异很可能与仿真相关。 我建议您的设计与参考设计的设计类似、因为它是一个经过验证的有效解决方案。 或者、您也可以留出与参考设计类似的输出电容、以便在需要时可以进行组装。