This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:设计

Guru**** 2560550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1495500/tida-010054-design

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

根据该公式、电压传输比为1

i1和 i2的值始终相同  

它将与图形不匹配

N=V1、NOM/V2、NOM 将为2、但在设计中、您认为1.6将具有最大值

请澄清这一点

T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。
    让我澄清一下这些问题。
    变压器匝数 N 比选择为1.6。
    电压传输比 d = N* Vout_Nominal/Vin_Nominal = 1.6 * 500V/800V = 1。
    转换器不仅能够在标称输入和输出电压下工作、因此电压传输比会随不同的工作点而变化。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Andreas