This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:Webench 设计问题- LM70880-Q1 (相位裕度不足)- 60V 至28V@6A

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490987/lm70880-q1-webench-design-issue---lm70880-q1-insufficient-phase-margin---60v-to-28v-6a

器件型号:LM70880-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM70880

工具与软件:

您好!

使用 Webench 为 LM70880-Q1生成稳定设计时遇到问题。 我的规格为:

  • 输入电压:48V - 60V
  • 输出电压:28V
  • 输出电流:6A

Webench 始终未能产生具有足够相位裕度的设计。 我怀疑工具或器件型号存在潜在问题。 TI 应用工程师能否对此进行回顾?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    对于 LM70880-Q1而言、输出功率(电压和电流)过高。 此应用可能需要2个 LM70880-Q1 (双相运行)来分配功率、以便 IC 可以在不触发热关断的情况下提供功率。 请使用快速入门计算器来替代 WEBENCH。

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    基于 Excel 的快速入门计算器提供了看似有效的设计、热分析表明其在可接受的范围内。 我计划使用 TI PSpice 进一步验证此设计、但我目前会遇到许可证下载问题、这些问题似乎也会影响其他用户。

    我的高电流负载是周期性的、具有相对较低的占空比、与连续负载场景相比、这应该会显著减少 IC 产生的实际热量。

    我附上我的设计供您评论、感谢您提供任何意见或反馈。

    e2e.ti.com/.../LM70880_2D00_Q1_2D00_VIN_5F00_58V_2D00_VOUT_5F00_28V_5F00_IOUT_5F00_6A.xlsm

    谢谢!

    Lasse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    我 建议使用我们的 EVM 并使用工作台数据来验证应用的热性能。 在我看来、无需在 PSpice 上运行仿真、因为快速入门计算器在环路分析上非常准确。

    随附的是快速入门计算器。 我对进行了一些更改。 电感值和外部补偿值都发生了变化。

    e2e.ti.com/.../LM70880_2D00_Q1_2D00_VIN_5F00_58V_2D00_VOUT_5F00_28V_5F00_IOUT_5F00_6A_5F00_updated.xlsm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我安装了 TI PSpice、现在当我尝试运行 testbench 示例时、收到 异常错误(请参阅片段的末尾)并中止。 你们可以帮我吗?  

     e2e.ti.com/.../3107.LM70880_5F00_V2.0.zip

    e2e.ti.com/.../LM70880_5F00_SCH.pdf

    ** Creating circuit file "test.cir" 
    ** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
    
    *Libraries: 
    * Profile Libraries :
    * Local Libraries :
    .LIB "../../../lm70880.lib" 
    * From [PSPICE NETLIST] section of C:\cds_spb_home\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\23.1.0\PSpice.ini file:
    .lib "nom_pspti.lib" 
    .lib "nom.lib" 
    
    *Analysis directives: 
    .TRAN  0 3.5m 0 
    .OPTIONS ADVCONV
    .OPTIONS FILEMODELSEARCH
    .OPTIONS SPEED_LEVEL= 5
    .PROBE64 V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) 
    .INC "..\LM70880 Test Bench.net" 
    
    
    
    **** INCLUDING "LM70880 Test Bench.net" ****
    * source LM70880-Q1_TRANS
    R_R12         VDDA N16778820  100k TC=0,0 
    R_Rload         VOUT 0  {VOUT/IOUT} TC=0,0 
    L_L1         SW ISNS+  3.3u IC=0 
    C_C1         N16775823 SW  200n IC=0 TC=0,0 
    R_R7         VDDA N16776207  100k TC=0,0 
    C_C2         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    C_C16         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    R_R1         0 N16778984  54.9k TC=0,0 
    C_C3         VCC 0  4.7u IC=0 TC=0,0 
    R_R3         ISNS+ VOUT  4m TC=0,0 
    C_C15         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    C_C17         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    X_U2         N16776207 N16778820 SW 0 CNFG 0 VDDA VCC VIN N16775823 VIN
    +  N16778984 VOUT FB VDDA ISNS+ LM70880
    V_V1         VIN 0 12V
    R_R20         VDDA FB  24.9k TC=0,0 
    .PARAM  vin=12 iout=8 steady_state=0 vout=5
    
    **** RESUMING test.cir ****
    .END
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U2.X_U12_U2.IMAX> not a subcircuit param
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U2.X_U12_U2.IMIN> not a subcircuit param
    
    ERROR(ORPSIM-15461): Incorrect number of interface nodes for X_U2.X_U14_U8.
    
    ERROR(ORPSIM-15461): Incorrect number of interface nodes for X_U2.X_U14_U11.
    
    ERROR(ORPSIM-15461): Incorrect number of interface nodes for X_U2.X_U14_U10.
    
    ERROR(ORPSIM-15461): Incorrect number of interface nodes for X_U2.X_U4_U716.
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U2.X_U7_U34.DELAY> not a subcircuit param
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U2.X_U7_U38.DELAY> not a subcircuit param
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U2.X_U3_U1.IMAX> not a subcircuit param
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U2.X_U3_U1.IMIN> not a subcircuit param
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U2.X_U8_U34.DELAY> not a subcircuit param

    -Lasse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    您是否正在运行 PSpice 进行热仿真? 我看不到您所描述的误差。 您是否将 PSpice 程序更新到了最新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    我认为 LM70XX0/-Q1的 PSpice 模型是已更新的旧版本。

    请下载最新的 LM70XX0/-Q1 PSpice 模型

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好

    今天早些时候,我做了完全相同的事情,并下载了最新的模型。 这一次我能够开始仿真、但奇怪的是、即使是示例测试台也会出现收敛问题-我自己的电路也会发生同样的情况...  

    我想知道问题出在测试台、LM70880模型还是 PSpice 设置中。 您是否可以尝试在您的终端上重新运行测试台?

    -Lasse

    **** 03/28/25 19:04:33 **** PSpice 23.1.0 (30 January 2024) *** ID# 0 ********
    
     ** Profile: "LM70XX0-Q1 Test Bench-transient"  [ C:\Users\ljarvela\Downloads\snvmcd7a\LM70XX0-Q1_PSpice_TRANS\lm70xx0-q1_trans-PSpic
    
    
     ****     CIRCUIT DESCRIPTION
    
    
    ******************************************************************************
    
    
    
    
    ** Creating circuit file "transient.cir" 
    ** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
    
    *Libraries: 
    * Profile Libraries :
    * Local Libraries :
    .LIB "../../../lm70xx0-q1.lib" 
    * From [PSPICE NETLIST] section of C:\cds_spb_home\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\23.1.0\PSpice.ini file:
    .lib "nom_pspti.lib" 
    .lib "nom.lib" 
    
    *Analysis directives: 
    .TRAN  0 3m 0 
    .OPTIONS ADVCONV
    .OPTIONS FILEMODELSEARCH
    .PROBE64 V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) 
    .INC "..\LM70XX0-Q1 Test Bench.net" 
    
    
    
    **** INCLUDING "LM70XX0-Q1 Test Bench.net" ****
    * source LM70XX0-Q1_TRANS
    R_R12         VDDA N16778820  100k TC=0,0 
    R_Rload         VOUT 0  {VOUT/IOUT} TC=0,0 
    L_L1         SW ISNS+  3.3u IC=0 
    C_C1         N16775823 SW  200n IC=0 TC=0,0 
    R_R7         VDDA N16776207  100k TC=0,0 
    C_C2         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    C_C16         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    R_R1         0 N16778984  54.9k TC=0,0 
    C_C3         VCC 0  4.7u IC=0 TC=0,0 
    R_R3         ISNS+ VOUT  4m TC=0,0 
    C_C15         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    C_C17         VOUT 0  47u IC=0 TC=0,0 
    V_V1         VIN 0 {VIN}
    R_R20         VDDA FB  24.9k TC=0,0 
    X_U1         N16776207 N16778820 SW 0 CNFG 0 VDDA VCC VIN N16775823 VIN
    +  N16778984 VOUT FB VDDA ISNS+ LM70XX0-Q1
    .PARAM  vin=12 iout=8 steady_state=0 vout=5
    
    **** RESUMING transient.cir ****
    .END
    
    **** 03/28/25 19:04:33 **** PSpice 23.1.0 (30 January 2024) *** ID# 0 ********
    
     ** Profile: "LM70XX0-Q1 Test Bench-transient"  [ C:\Users\ljarvela\Downloads\snvmcd7a\LM70XX0-Q1_PSpice_TRANS\lm70xx0-q1_trans-PSpic
    
    
     ****     INITIAL TRANSIENT SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C
    
    
    ******************************************************************************
    
    
    
     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE
    
    
    (   FB) 339.9E-06  (   SW)    5.7140  (  VCC) 339.9E-06  (  VIN)   12.0000      
    
    ( VDDA) 339.9E-06  ( VOUT) 2.855E-12  (ISNS+) 25.71E-12  (N16775823)    5.7140  
    
    (N16776207) 135.9E-09                 (N16778820) 341.0E-06                     
    
    (N16778984)     .5000                 (X_U1.U5_N16779405)    1.0000         
    
    
    
    
        VOLTAGE SOURCE CURRENTS
        NAME         CURRENT
    
        V_V1         9.937E-06
    
        TOTAL POWER DISSIPATION  -1.19E-04  WATTS
    
    Reducing minimum delta to make the circuit converge.
    Reducing minimum delta to make the circuit converge.
    Reducing minimum delta to make the circuit converge.
    Reducing minimum delta to make the circuit converge.
    
    ERROR(ORPSIM-15138): Convergence problem in Transient Analysis at Time =  1.313E-03.
             Time step =  359.1E-21, minimum allowable step size =  1.000E-18
    
      These supply currents failed to converge:
    
        I(X_U1.E_U14_ABM6)        =   174.62pA  \   181.90pA
        I(X_U1.E_U7_E2)           =   -1.907uA  \    5.026pA
        I(V_V1)                   =    7.285uA  \    12.44uA
    
    
    
      Last node voltages tried were:
    
     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE
    
    
    (   FB)    4.5997  (   SW)    -.0370  (  VCC)    4.6000  (  VIN)   12.0000      
    
    ( VDDA)    4.5997  ( VOUT)    1.9583  (ISNS+)    1.9731  (N16775823)    4.7134  
    
    (N16776207)     .0018                 (N16778820)    4.5997                     
    
    (N16778984)     .5000                 (X_U1.U5_N16779405)-453.7E-24         
    
    
    **** Interrupt ****
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    我看不到任何问题从我的终端 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我不知道问题到底出在哪里、但在下载最新模型、然后仔细修改示例设计之后、我能够模拟我自己的设计、看起来很好。 我的问题现已解决。 感谢您的支持。  

    -Lasse