This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在****中找不到有效的许可证 许可证服务器。 更新许可证服务器配置 OrCAD PSpice TI 许可证。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1496505/pspice-for-ti-error-orcommn-12005-unable-to-launch-orcad-pspice-ti-a-valid-license-was-not-found-at-the-license-server-update-the-license-server-configuration-orcad-pspice-ti-license

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、

我在一家使用 Allegro Cadence 软件开发原理图(Capture CIS 2023)和布局(PCB Editor 2023)的公司工作。 运行这些软件的许可证位于远程服务器上。

我按照程序安装 PSPICE for TI 软件、该软件也是 Cadence 软件。

在安装过程中,我的电子邮件和访问密钥被插入,以处理过程。

安装完成后、我尝试运行 Capture.exe (C:\Cadences\PSpiceTI\tools\bin\Capture.exe)、但我收到许可证错误。

看起来应用程序(PSPICE for TI)正在尝试访问我们用于其他 Cadence 软件的服务器上的许可证。

如何修复此许可证错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了这篇相关文章: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490311/ucc28051-pspice-for-ti-license-error-12005 、在文件夹"C:\Users\{your_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license.txt"中未找到许可证文件。 此文件夹为空! 这可能是导致错误的原因。 如何获取 license.txt 文件? 它能解决问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiago:

    如果 license.txt 不存在、请共享安装日志:

    "C:\Users\{your_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试向您提供此文件、但在文件夹"C:\Users\{your_user_name}\AppData\Roaming\Cadence"内只有一个名为"VBL"的文件夹。 所以我记得我在安装完成后选中了显示"delet instalation files"的复选框!!

    要再次安装它、我需要致电我的 IT 团队。 如有必要、我将执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图卸载软件再次安装它,但我无法在控制面板上找到该软件。 我在安装文件夹内搜索了一个卸载收费,但没有找到它太...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您检查过应用程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我认为此处显示的软件与控制面板中的软件相同。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能根本没有安装它。 我的安装文件夹如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你认为它是安全的,我只是尝试重新安装它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又做了一个准备工作。 现在、PSpice for TI 将显示在我安装的应用程序上:

    许可证文件也位于相应的文件夹中、"cdsPspiceTIlog.txt"也是如此

    应用程序仍然没有出现在我的开始菜单...

    昨天、我试着在这里发布 Log.txt 文件、但这被 TI 视为垃圾邮件... 我再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以 直接运行 C:\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\Capture.exe?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试运行此应用程序时、出现以下错误:

    你是否知道另一种方式,发送到你的安装日志? 每次我尝试发送它在这里,他们说这是一个垃圾邮件,并阻止我的帖子!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试右上角的论坛消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!! 我把日志发给你。