This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:PSpice for ti 许可错误12005

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490311/ucc28051-pspice-for-ti-license-error-12005

器件型号:UCC28051

工具与软件:

PSpice for TI 已成功安装、但在打开时会显示以下错误:

但下载后,我看到错误" 文件无法下载"

错误(ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在上找不到有效的许可证 许可证服务器。 更新许可证服务器配置、以包含 OrCAD PSpice TI 许可证。

 

请解释原因并提供解决方案。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minjae:

    请检查您是否有此文件:

    "C:\Users\{your_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license.txt"

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minjae:

    这不是 PSpice for TI 许可证。 您是如何安装它的?

    您是否要共享文件"C:\Users\{your_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"?

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、它已被标记为垃圾邮件或滥用。

    所以我给你发送私人消息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Minjae:

    这个错误: CdsVblDownloadLicense: -15是由一些其他用户报告(例如 https://e2e.ti.com/f/1/t/1490825 ) ,并通过重新安装修复。 您是否也可以尝试相同的方法?

    谢谢!
    JC