This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010237:LPF

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: INA283, TLV7011, TIDA-010237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1496877/tida-010237-lpf

器件型号:TIDA-010237
主题中讨论的其他器件:TLV7011INA283

工具与软件:

您好!

您能告诉我、您为什么在滤波器级使用这种特定的滤波器设计。 更准确地说、您能告诉我为什么在比较器电路中集成了两个 LPF、以及如何 确定整个滤波的分量值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 TIDA-010237的用户指南中说明哪种电路。 比较器电路中的 INA283馈入比较器 TLV7011、没有低通滤波。 这是为了承受振荡电路的实时开关。 电流检测电路中的差分输入图3-4具有两个 RC 滤波器。 第一个示例的截止频率为55Hz、这使得交流和直流故障电流能够在几乎没有衰减的情况下通过、同时减少振荡产生的噪声。 第二个设计具有120Hz 的极点、这进一步降低了振荡产生的噪声、但引入了更小的延迟。  

    总体设计目标是在整个温度范围内误差小于10%。 200匝意味着在60Hz 的频率下负载电阻上的5mA 故障电流为~25uA、而振荡电路的噪声在800Hz 的频率下为~6 -8mA。 使用的四个滤波器的分离度为~70dB。  

    我建议使用 TINA、Webench 或 TI 的模拟工程师计算器来帮助进行滤波器设计。