This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:该参考设计是否适用于12至15.5V 的输出电压?

Guru**** 2914330 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1493449/pmp11237-is-this-reference-design-suitable-for-output-voltages-ranging-from-12-to-15-5v

器件型号:PMP11237
主题中讨论的其他器件:PMP41106

工具与软件:

嗨、团队:

该参考设计是否适合12至15.5V 的输出电压?
因为它是一个充电器。

或任何合适的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    是的、您可以增加此设计的电压电平以支持15.5V。 但这种设计有点旧。 我们有其他一些充电器设计。 例如 PMP41106。

    此致、

    Sheng-Yang Yu