This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关于同步整流器电路的恒定设计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1496132/ucc28950-regarding-the-constant-design-of-the-synchronous-rectifier-circuit

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC27714EVM-551

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个与下图所示的后主变压器级中同步整流器电路的持续设计相关的问题。

我的客户参考 UCC27714EVM-551设计电路。

由于这是一个同步整流器电路、使用与 EVM 相同的常数设置是否可以接受?

或者是否有用于确定常数的公式?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 您可以将该块视为无源钳位电路。 与同步整流无关。