This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080008:Osram RAPCUR LED 驱动器的现代兼容替代产品。

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492673/tida-080008-modern-compatible-replacement-for-osram-rapcur-led-driver

器件型号:TIDA-080008

工具与软件:

我想知道,如果你们中有人成功地改造/更换了 rapcur 驱动程序在一个线程中讨论了几年前:

e2e.ti.com/.../4130651

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalevi:

    感谢您关注该主题!

    我必须与我的团队核实这一点、然后回复给您。 请给我几天时间、以便就此问题与您联系。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalevi:

    此设计不适用于任何 Rapcur 驱动程序、因为前面已经说明过:

    RAPCUR 驱动器由 SPI 控制。   TIDA-080008是由 PWM 控制的驱动器设计、在使用 SPI 控制驱动器的现有系统中不兼容。

    TI 目前没有任何实现该 SPI 控制驱动器的设计。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    是否有与 TIDA-080008等效的受 SPI 控制模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalevi:

    而不是 TI 创建的任何设计。

    此致!

    亚伦