This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20122:我需要 UCC28710的 Excel 计算结果才能得到设计参数。 你能给我提供吗?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494818/pmp20122-i-need-the-calculation-excel-of-the-ucc28710-to-get-the-design-parameters-can-you-provide-it-to-me

器件型号:PMP20122
主题中讨论的其他器件:UCC28710

工具/软件:

我需要 UCC28710的 Excel 计算才能获得设计参数。 你能给我提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    UCC287xx 器件没有用作降压转换器的 Excel 计算器、您的设计需要什么参数?

    谢谢、

    John