This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:太多设备试图使用相同的访问密钥进行连接

Guru**** 2933100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1497276/pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

在尝试在 PC 上安装 PSPICE for TI 时收到以下消息。
"您已达到并发设备访问限制。 太多设备试图使用同一访问密钥进行连接。 如需更多帮助、请访问 http://e2eti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这项工作正在进行中。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成。 请尝试重新安装。

    Jc.