This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010236:输入侧保护

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1498715/tida-010236-input-side-protection

器件型号:TIDA-010236

工具/软件:

你(们)好

 在进行输入交流侧浪涌保护时、该设计使用 GDT 和 MOV。  希望澄清以下几点

1.为什么 GDT 与 MOV 一起使用,具体来说是连接在线和地之间和中性和地之间的 MOV 中点。

2. GDT 有助于确定 MOV 的大小以通过浪涌。

3.建议将 MOV 替换为 GDT 以满足浪涌要求。

谢谢  

Rajat