This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:PMP41037

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1497960/pmp41037-pmp41037

器件型号:PMP41037
主题中讨论的其他器件:LMG3622

工具/软件:

你好。
我对电桥电路有疑问。
在参考电路中、使用了4个"LMG3622REQ"。
如图所示、我是否可以使用2个"LMG3622REQ"实现500W、800V 至12V、效率为95%的直流/直流转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、根据您的配置、LMG3622将在 C1/C2导通时短接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢... 我错过了这部分。

    感谢您的快速答复。