This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:REGOUT 正在启动。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1496653/tida-00792-regout-is-going-off

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件:BQ76940

工具/软件:

你(们)好

我有 TIDA-00792。 建立连接后再启动 BQ76940。 它会导通、但20-30秒后、REGOUT 从2.5V 变为0V。 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    发生这种情况时、REGSRC 电压测量值是多少?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    您是否通过将 TS1引脚拉至大于 Vboot 的电平来从运输模式唤醒至正常模式?  
    第2.2.8节"睡眠和唤醒电路" TIDA-00792 设计指南中 还讨论了这些步骤。

    此致、
    Alexis