This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:SMPS 设计帮助

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1498935/uc3843-smps-design-help

部件号:UC3843

工具/软件:

您好:

我们正在制造用于净水器电源的24V、2.5A 和60W 交流/直流适配器。 为此,我们希望使用 UC3843。 您能介绍一下同一电路设计吗? 我们已经尝试了您的在线工具,但没有得到所需的结果。 如果有任何开发真正的设计,那么也让我们知道。

...谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表分步介绍了设计过程、请遵循这一点、您可以询问是否某些元件不是您如何设计的。  

    您也可以联系当地的 TI 销售办事处和当地技术支持、以申请参考设计。  

    以下是基于 Webench 的设计、您认为在哪种情况下未获得必要结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这并未解决我的问题。 由于 WebBench 不提供仿真结果、因为它显示它不适用于 uc3843。 如何联系印度的销售办事处? 未提供电子邮件 ID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Webench 并不为每个器件提供仿真。 您的消息没有清楚地说明模拟是我为什么要求联系您的销售人员的问题。 请确保具体描述您的问题。

    在仿真中、需要使用 PSpice 模型和 PSpice for TI。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum033