This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:iTHD 测量

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1497785/pmp40766-ithd-measurement

器件型号:PMP40766

工具/软件:

您好、  

您能指导一下 iTHD 测量是如何完成的吗?  

原因我问-在实际生活中、对于 EV 充电器、iTHD 是 ISC/Il 的函数、其中 ISC 是输入端短路电流、Il 是一段时间(6个月、12个月)内的最大需求电流。 {基于 IEEE519标准)

因此询问在 TI 参考设计中如何测量 iTHD。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您能帮我  简要(顶层)说明 CC 环路、CV 环路在该设计中的实现、这也非常棒!

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    1.使用能够测量高达50次谐波的交流功率分析仪测量 iTHD。  使用 仅连接 PMP40766电路板的隔离式交流电源收集测试数据(没有其他负载连接到交流输出)。  

    2.使用 U7A 作为误差放大器来实现 CC 环路,使用 U7B 作为误差放大器来实现 CC 环路。 CV 设定点由电阻分压器 R63、R64、R62和 R65以及内部2.5V 基准决定。 CC 环路设定点由引脚5处的电压(CC 环路基准电压)、电流检测放大器增益和电流检测电阻设置。 每个误差放大器的输出使用 D10进行"OR"运算。 误差最低的环路"胜出"并控制调节点。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、这对我有帮助。