This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:LMG341xR150具有集成驱动器和保护功能的600V 150-mΩ、GaN FET

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3626, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494833/lmg3411r150-lmg341xr150-600-v-150-m-gan-fet-with-integrated-driver-and-protection

器件型号:LMG3411R150
主题中讨论的其他器件:LMG3626LMG2610

工具/软件:

你(们)好

 具有集成驱动器和保护功能的 LMG341xR150 600V、150-mΩ、GaN FET 仿真模型 PSpice 未加密模型与 SIMetrix 不兼容、我也没有找到任何 LtSpice 支持的文件。 会有所帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的仿真模型  LMG3626 提供该封装。 我未找到任何 GaN FET 的 Simetrix/LTspice 支持文件。 如果 TI 将它们添加到仿真模型中、就会很好   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我们的 SPICE 模型最初是为 PSpice for TI 设计的、但可以导入到其他 SPICE 求解器(如 LTSpice)中。 TI 未提供完整的 SPICE 模型导入过程记录、但这在过去是有效的。

    对于我们的一些较新器件、我们还正在开发对用户非常流行的 Simplis 和 PLECS 模型。 提到 Simetrix 时、您指的是 SPICE 还是 simpleis 求解器?

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您回复我。 我正在使用仿真工具"SiMetrix/SIMPLIS"进行仿真、因此需要使用 TI GaN 模型、您能提供帮助吗?>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、  

    目前、我们没有提供 LMG341x 或 LMG362x SIMPLIS 模型。

    但我们在其产品页面上确实提供了 LMG2610 SIMPLIS 模型。 您可以从"设计和开发"部分下载。 您可以使用 LMG2610的 LS 获得与 LMG3626类似的性能。

    谢谢、

    John