This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:PSpice 模型、输出的占空比永远不会变为零。

Guru**** 2903980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1499069/ucc28c53-q1-pspice-model-duty-cycle-of-output-never-goes-to-zero

器件型号:UCC28C53-Q1

工具/软件:

您好、

我使用  UCC28C53和 UCC28C53-Q1 PSpice 模型 (SLUM838.ZIP)在 QSPICE 中构建了升压仿真。

即使将 COMP 引脚接地、我仍会在控制器的输出中观察到一定的占空比。

该模型中似乎有一个最小占空比限制。

您能帮助解决这个问题吗?

此致、

Steve Lesnik。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的仿真文件。 我不确定什么是 Qspice -这是拼写错误吗? 我从来没有听说过 Qspice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Qspice 是一款免费的仿真工具:
    https://www.qorvo.com/design-hub/design-tools/interactive/qspice
    我无法通过此处的"插入"按钮上传仿真结果。

    即使将引脚 COMP 接地、我仍然可以看到 PWM 输出用于输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不支持 QSpice。

    同时、我检查了模型。 您是指下面的红色圈起来的吗? 如果是、这与 VDD 上电的上升速度以及非常窄有关。

    如果没有、则可能是由于模型导入造成的。

    左侧是 COMP 未连接到零的情况、右侧是 COMP 连接到零的情况(GND)。 这两个都是在上电时仿真的。